Merek kami

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.
		
Bagaimana kami dapat membantu Anda hari ini?
Can we use one VW3A1101 keypad on multiple ATV212 drives?
Issue:
Using VW3A1101 keypad on multiple ATV212 drives.

Product Line:
ATV212

Environment:
Keypad

Cause:
n/a

Resolution:
Response from France:

The VW3A1101 keypad used on ATV212 is just like a mirroring display with a long label. You can see it because; the local ATV212 display will change in the same time, that the keypad displays.

VW3A1101 keypad + ATV212 does not offer the same characteristics (configuration saving, Multidrop, HMI personalization, menu organization, etc.),  like with  VW3A1101 + ATV320 or ATV61 or ATV71.

So the Multidrop/Multipoint is not possible with the ATV212 and VW3A1101.

There is a mistake in the catalog. Request has been made to correct it ( 1/2/19).

Schneider Electric Indonesia

Jelajahi lebih lanjut
Rentang:
Jelajahi lebih lanjut
Rentang:

Perlu bantuan?

  • Pemilih produk

    Temukan produk dan aksesoris yang tepat untuk aplikasi Anda secara cepat dan mudah.

  • Dapatkan Penawaran Harga

    Silakan kirimkan pertanyaan terkait penjualan secara online dan pakar kami akan menghubungi Anda.

  • Tempat pembelian

    Temukan distributor Schneider Electric terdekat di lokasi Anda dengan mudah.

  • Pusat Bantuan

    Temukan sumber daya dukungan untuk seluruh kebutuhan Anda, di satu tempat.

  • Dokumentasi Produk
  • Unduhan Perangkat Lunak
  • Pemilih Produk
  • Penggantian dan Penggantian Produk
  • Pusat Bantuan dan Kontak
  • Temukan Kantor kami
  • Dapatkan penawaran harga
  • Tempat Pembelian
  • Karier
  • Profil Perusahaan
  • Melaporkan pelanggaran
  • Aksesibilitas
  • Newsroom
  • Investor
  • EcoStruxure
  • Pencarian Pekerjaan
  • Blog
  • Kebijakan Privasi
  • Pemberitahuan Cookie
  • Ketentuan penggunaan
  • Change your cookie settings