By default run permissive function is always activated due to always active parameter F110 that is assigned to 1 (run permissive) by default.
If you set F110=0 then run permissive will not be automatically active, and so you can use this function 1 by assigning it to any logic input.
For example F113=1 means that if logic input R is low, the run is not permissive and you will not be able to run motor via logic input assigned to forward, (e.g. F111=2) or reverse.
However this run permissive signal works only if ATV control is done via logic inputs via integrated HMI.
In remote control over network, the run permissive signal is not taken into account so logic input assigned to function 1 will not disable running.
Diterbitkan untuk: Schneider Electric Indonesia
Perlu bantuan?
Mulai di sini!
Temukan jawaban sekarang. Cari solusi sendiri, atau hubungi salah satu pakar kami.
Hubungi Dukungan
Hubungi tim layanan pelanggan kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, bantuan teknis, penanganan keluhan, dan lainnya.
Tempat pembelian
Temukan distributor Schneider Electric terdekat di lokasi Anda dengan mudah.
Jelajahi FAQ
Dapatkan jawaban yang Anda butuhkan dengan menelusuri Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) berdasarkan topik.
Hubungi Bagian Penjualan
Silakan kirimkan pertanyaan terkait penjualan secara online dan pakar kami akan menghubungi Anda.