There is no ability to reset the password to a default of “apc”
Product:
Network Management Card 3 (AP9640, AP9641)
Environment:
All firmware revisions
Solution:
For security purposes, there is no password reset procedure for NMC3 devices. If a password is forgotten, the device can be reset to complete factory defaults, which would delete all current configuration on the NMC. It is highly recommended to keep regular backups of the current config.ini file, which can be used to recover the NMC after a factory reset has been performed.
The reset the NMC a user can hold the reset button on the front the card for ~30 seconds.
Diterbitkan untuk: Schneider Electric Indonesia


Perlu bantuan?
Mulai di sini!
Temukan jawaban sekarang. Cari solusi sendiri, atau hubungi salah satu pakar kami.
Hubungi Dukungan
Hubungi tim layanan pelanggan kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, bantuan teknis, penanganan keluhan, dan lainnya.
Tempat pembelian
Temukan distributor Schneider Electric terdekat di lokasi Anda dengan mudah.
Jelajahi FAQ
Dapatkan jawaban yang Anda butuhkan dengan menelusuri Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) berdasarkan topik.
Hubungi Bagian Penjualan
Silakan kirimkan pertanyaan terkait penjualan secara online dan pakar kami akan menghubungi Anda.