Bagaimana kami dapat membantu Anda hari ini?

Mengaktifkan Full Time Display Mode pada Back-UPS untuk UPS BR/BX yang memiliki LCD

Bagaimana cara mengubah Back UPS BR/BX ke Full Time Display Mode?
Resolusi:
  1. Pastikan unit terhubung ke daya input power, dan sakelar daya On/Off dimatikan (tidak ada daya yang disuplai ke konektor output).
  2. Tekan tombol DISPLAY/HOLD TO MUTE, dan tahan selama 10 detik. Kelima bar di Battery Capacity akan berkedip OFF dan ON, yang menunjukkan unit dalam mode pemrograman. Catatan: Metode pemilihan ini memungkinkan Anda untuk berpindah dari satu mode ke mode lain  menggunakan tombol DISPLAY/HOLD TO MUTE sampai Anda menemukan mode yang diinginkan. Misalnya, dalam mode Hemat Daya tidak ada bar battery yang menyala. Jika kelima bar menyala, artinya UPS sudah dalam Full Mode, dan akan tetap menyala full time.
  3. Saat Anda memilih mode dan mencapai mode tampilan yang Anda inginkan, tekan dan lepaskan tombol DISPLAY/HOLD TO MUTE untuk memilih tampilan mode. Catatan: Jika tombol tidak ditekan selama lima detik, maka unit secara otomatis keluar dari mode pemrograman.
  4. Setelah Anda memilih mode tampilan yang diinginkan, lanjutkan penggunaan UPS secara normal.