Merek kami

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.
		
Bagaimana kami dapat membantu Anda hari ini?
Can the BMENUA0100 get variables time stamped at the source ?
The new module BMENUA0100.2 can get time stamped variables at the source. It allows to manage Boolean data which is at source time stamped, with a resolution up to 1ms.
The sources accepted to provide such data are BMXERT modules, RIO (via BMECRA3210), internal Bool variables managed by the application, and data coming from external sources.

-  This requires to use EcoStruxure Control Expert V15.2 or later, with an M580 CPU firmware V 4.10 or later.
-  We must choose the BMENUA0100.2 in the hardware configuration of the project:

New device configuration


- The "Source timestamping "  option must be enabled in the NUA module configuration:

BMENUA0100.2 configuration


- The time stamping mode must be configured on "system" in the project setting and the "max events stored" must be different than 0 :

ECE Project setting


- The time stamping of variables should be correctly configured in the data editor ( "both edges" in this example) :

Data Editor

More details can be found on this video: https://www.youtube.com/watch?v=jRlf0NTZV_A

Schneider Electric Indonesia

Jelajahi lebih lanjut
Produk:
Jelajahi lebih lanjut
Produk:

Perlu bantuan?

  • Pemilih produk

    Temukan produk dan aksesoris yang tepat untuk aplikasi Anda secara cepat dan mudah.

  • Dapatkan Penawaran Harga

    Silakan kirimkan pertanyaan terkait penjualan secara online dan pakar kami akan menghubungi Anda.

  • Tempat pembelian

    Temukan distributor Schneider Electric terdekat di lokasi Anda dengan mudah.

  • Pusat Bantuan

    Temukan sumber daya dukungan untuk seluruh kebutuhan Anda, di satu tempat.

  • Dokumentasi Produk
  • Unduhan Perangkat Lunak
  • Pemilih Produk
  • Penggantian dan Penggantian Produk
  • Pusat Bantuan dan Kontak
  • Temukan Kantor kami
  • Dapatkan penawaran harga
  • Tempat Pembelian
  • Karier
  • Profil Perusahaan
  • Melaporkan pelanggaran
  • Aksesibilitas
  • Newsroom
  • Investor
  • EcoStruxure
  • Pencarian Pekerjaan
  • Blog
  • Kebijakan Privasi
  • Pemberitahuan Cookie
  • Ketentuan penggunaan
  • Change your cookie settings