ArcelorMittal Belval: Poin Penting Kisah Pelanggan
Penghematan biaya 15-20% pada jalur daya MV yang baru
170 metrik ton CO2 yang setara
5-10% pengurangan waktu henti
Mengembangkan daya keberlanjutan
Cari tahu bagaimana industri pertambangan, mineral, dan logam dapat menjadi lebih hijau sementara meningkatkan produktivitas.
Lihat cara ArcelorMittal dikelola untuk mencapai target bisnis dan keberlanjutan sekaligus memodernisasi instalasi listrik di fasilitas Belval.
Temukan EcoStruxure
Pelajari cara bisnis Anda meraih sukses bersama EcoStruxure: Inovasi di Setiap Tingkat.
Tantangan
・ Fasilitas Belval mengalami masalah karena instalasi listrik yang menua, keselamatan dan risiko downtime.・ ArcelorMittal mulai mencari perusahaan yang mampu memodernisasi instalasi sesuai dengan komitmen keberlanjutannya.
Solusi
Aplikasi, Analitik & Layanan: Penasihat Aset EcoStruxure, Konsultasi dan Audit MPS, Modernisasi dan LayananEdge Kontrol: Produk Terhubung:EcoStruxure Power Monitoring Expert Sensor cerdas, relai perlindungan, pemutus sirkuit MV, switchgear MV ・ Modernisasi Performance Safety (MPS) untuk menilai kondisi jaringan MV.・ Mengubah 13 switchgear dan menambahkan sensor suhu dan hilir untuk pemantauan kondisi.・ Penggantian 5 trafo minyak dengan trafo kering.
Hasil
・ penghematan biaya sebesar 15-20% pada saluran daya MV yang baru.・ 170 ton CO2 setara dengan metrik ton.・ 26 metrik ton material disimpan.・ 5-10% perkiraan pengurangan waktu henti dengan pemantauan kondisi peralatan.
Sébastien Michon, Insinyur Proyek Industri, ArcelorMittal Belval Luksemburg
Testimoni Pelanggan
"Jika saya harus merangkum proyek ini dengan Schneider Electric dalam tiga kata, itu adalah: kedekatan, fleksibilitas, dan dukungan."
Pelajari selengkapnya
Pelajari selengkapnya
Akses cerita pelanggan lain
Jangan berhenti di sini. Kami memiliki banyak kisah sukses yang dapat Anda temukan.
Baca selengkapnyaPelajari tentang EcoStruxure
Pelajari juga bagaimana bisnis Anda bisa meraih sukses.
Jelajahi selengkapnya