Memprioritaskan kesehatan, kenyamanan, dan produktivitas karyawan dan pekerja Deloitte lainnya sembari memaksimalkan efisiensi dan kesinambungan energi

Kontrol Edge: EcoStruxure™ Building Operation (sebelumnya dikenal dengan StruxureWare Building Operation)
Connected Products: Distribusi listrik dan peranti medan
•The Edge dilengkapi dengan berbagai manajemen fasilitas terintegrasi dan solusi energi, sistem distribusi listrik, infrastruktur IT, peranti kontrol, dan perangkat lunak EcoStruxure Power Monitoring Expert.
• Komponen utama IP tunggal adalah sistem manajemen bangunan (BMS) solusi SmartStruxureTM yang memungkinkan akses terkini ke data bangunan kritis.
• SmartStruxure adalah solusi terbuka dan dapat dioperasikan oleh banyak pengguna yang memungkinkan manajer gedung di The Edge untuk memantau, menilai, dan mengontrol data dari sistem bangunan dan IT untuk memastikan akuntabilitas serta kenyamanan dan kepuasan karyawan.
• Kesemua bagian ini menjadikan The Edge sebagai bangunan pintar yang diakui secara global yang unggul secara operasional, lingkungan, dan estetika.

• Bangunan energi nol bersih, The Edge menghasilkan 102% energinya sendiri.
• Tidak ada karyawan yang mengajukan komplain tentang kenyamanan sejak bangunan dibuka.
• Bangunan ini membuat Deloitte jauh lebih menarik bagi khalayak muda.
• 72% karyawan senang memiliki rasa kontrol terhadap lingkungan mereka dengan aplikasi telepon pintar.