Switchgear SM revolusioner SMSeT menandai langkah berani dari gas SF₆ ke gas terbaik: udara murni.
Ia menarik dari warisan switchgear SF₆ yang mapan, dengan basis terpasang yang melampaui 1,5M, dan menggunakan teknologi vakum yang telah terbukti dan dapat diandalkan sambil tetap menjaga semua fungsi dan konektivitas untuk pendekatan non-kompromi.
Ia menarik dari warisan switchgear SF₆ yang mapan, dengan basis terpasang yang melampaui 1,5M, dan menggunakan teknologi vakum yang telah terbukti dan dapat diandalkan sambil tetap menjaga semua fungsi dan konektivitas untuk pendekatan non-kompromi.
Fitur SM AirSeT

-
1. Peralihan hijau
1Teknologi udara murni dan vakum (Interupsi Vakum Shunt) -
2. Mekanisme pengalihan CompoDrive
2Dirancang dari bahan komposit berteknologi tinggi dan memberikan daya tahan mekanis yang ditingkatkan untuk mengakomodasi hingga 5.000 operasi. -
3. Rentang penawaran
3Saklar, pemutus sirkuit, pengukuran, lebih ketat, dan sakelar berkelanjutan secara unik. -
4. Pemantauan pemutus sirkuit
4Memantau pemutus sirkuit dan menyobek secara real-time dan diberi tahu saat yang tepat untuk melakukan pemeliharaan. -
5. Pemantauan termal
5Sensor termal nirkabel untuk memantau kualitas koneksi daya, mendorong diagnosa kesalahan potensial, mengurangi waktu nonaktif, dan risiko kebakaran. -
6. Pemantauan lingkungan
6Sensor kelembapan nirkabel untuk memantau kondisi lingkungan, membantu mencegah penuaan dan optimalisasi biaya pemeliharaan. -
7. Kode QR
7Dengan cepat terhubung ke SM AirSeT, dan mendapatkan akses ke buku catatan digital, manual, dan mendukung penghematan waktu dan upaya operasional. -
8. Deteksi ledakan listrik
8Sensor optik memungkinkan relai dan pemutus sirkuit untuk menyediakan izin busur internal yang cepat mengurangi risiko operator dan peralatan, sementara mengurangi kerusakan peralatan jika terjadi kerusakan internal. -
9. Terdekat
9Mengoperasikan SM AirSeT dengan sekali ketuk dari perangkat pintar, membantu operator menjaga jarak yang lebih aman.
1. Peralihan hijau
1Teknologi udara murni dan vakum (Interupsi Vakum Shunt)
2. Mekanisme pengalihan CompoDrive
2Dirancang dari bahan komposit berteknologi tinggi dan memberikan daya tahan mekanis yang ditingkatkan untuk mengakomodasi hingga 5.000 operasi.
3. Rentang penawaran
3Saklar, pemutus sirkuit, pengukuran, lebih ketat, dan sakelar berkelanjutan secara unik.
4. Pemantauan pemutus sirkuit
4Memantau pemutus sirkuit dan menyobek secara real-time dan diberi tahu saat yang tepat untuk melakukan pemeliharaan.
5. Pemantauan termal
5Sensor termal nirkabel untuk memantau kualitas koneksi daya, mendorong diagnosa kesalahan potensial, mengurangi waktu nonaktif, dan risiko kebakaran.
6. Pemantauan lingkungan
6Sensor kelembapan nirkabel untuk memantau kondisi lingkungan, membantu mencegah penuaan dan optimalisasi biaya pemeliharaan.
7. Kode QR
7Dengan cepat terhubung ke SM AirSeT, dan mendapatkan akses ke buku catatan digital, manual, dan mendukung penghematan waktu dan upaya operasional.
8. Deteksi ledakan listrik
8Sensor optik memungkinkan relai dan pemutus sirkuit untuk menyediakan izin busur internal yang cepat mengurangi risiko operator dan peralatan, sementara mengurangi kerusakan peralatan jika terjadi kerusakan internal.
9. Terdekat
9Mengoperasikan SM AirSeT dengan sekali ketuk dari perangkat pintar, membantu operator menjaga jarak yang lebih aman.