Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.

Anda dapat memilih negara lain untuk melihat produk yang tersedia atau membuka situs web Global untuk informasi perusahaan.

Pilih negara atau wilayah lain

  • Offices

    Buildings

    Gedung Perkantoran

    Tantangan Anda

    Anda harus membangun dengan cepat dan efisien, walaupun peraturan gas buang/ emisi semakin ketat. Selain itu, Anda harus menyediakan lingkungan kerja dengan produktivitas tinggi, yang berarti ruangan harus efisien terhadap energi, aman, fleksibel, dan nyaman untuk penghuninya. Dan yang terpenting, gedung Anda harus menjaga pendapatan jangka panjang dan nilai asetnya.

    Solusi Kami

    Adalah solusi terintegrasi dan keahlian dari Schneider Electric yang dapat memberikan arsitektur terbaik untuk sistem teknis, yang mencakup dashboard efisiensi energi komprehensif untuk penghematan belanja modal hingga 25%. Solusi fleksibel dapat mengurangi waktu pengaturan dan rekonfigurasi hingga 30% sementara kendali lingkungan yang dioptimalisasi meningkatkan produktivitas penghuni hingga 2%. Integrasi energi hijau mendekatkan Anda dalam mencapai Zero Energy Building, yaitu gedung tanpa energi dan emisi. Integrasi dari keamanan (video pemantau dan kontrol akses) adalah bagian integral dari arsitektur gedung yang modern.


    Work-L3_3

    Referensi