Indonesia (Bahasa)

Selamat datang di Situs Web Schneider Electric

Selamat datang di situs web kami.

Anda dapat memilih negara lain untuk melihat produk yang tersedia atau membuka situs web Global untuk informasi perusahaan.

Pilih negara atau wilayah lain

  • Water

    Mining, Minerals, Metals

    Pertambangan, Mineral, dan Logam

    Tantangan Anda

    Anda harus membuat lingkungan aman bagi karyawan dan mempertahankan keuntungan dengan menurunkan harga komoditas secara signifikan. Selain itu, merupakan tantangan tersendiri untuk mengelola konsumsi energi dalam lingkungan produksi bervariabel tinggi, dan pada saat bersamaan dituntut mengurangi dampak lingkungan demi meningkatkan kelestarian dan mengikuti koridor regulasi pemerintah untuk laporan emisi dan merespon terhadap pelepasan beban (load-shedding).

    Solusi Kami

    Solusi terintegrasi dan keahlian Schneider Electric membuat manajemen energi untuk pertambangan, mineral dan logam menjadi aman, dapat diandalkan, produktif dan efisien.

    • Pabrik Anda dapat memproduksi hingga 30% megaton per megawatt dengan solusi Production Energy Optimization kami.
    • Biaya listrik dapat dikurangi hingga 15% dengan solusi Enterprise Energy Management, dan penghentian (stoppage) pabrik hingga 50% dengan solusi Delay Accounting.
    • Intelligent Power & Motor Control Centre (iPMCC), imaging, dan deteksi akses meningkatkan keamanan listrik, kehandalan dan keamanan.
    Work-L3_5

    Referensi