{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can an ATV212 be used for single phase input applications?

Issue:
Is ATV212 capable of single phase input?

Product Line:
Altivar ATV212

Environment:
All serial numbers

Cause:
Some drives can be used with single phase supply voltage for three phase motors.

Resolution:
No, the Altivar 212 can only be used with three phase supply voltage to run three phase motors.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: