{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What size eyebolts are required to lift a NetShelter SX, VX, InRow PDU or Cooling cabinet? What is the thread size?

Issue:
Customers need to know the thread size of the lift points.

Product Line:
NetShelter SX, SX3K HS, InRow PDU, InRow Cooling.

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
Customers need to lift the cabinet.

Resolution:
See attached file.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
20140501 Eyebolt Sizing for NetShelter, PDU and Cooling Rev3.pdf [188.89 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: