המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Cannot open the maintenance web page for the TM168MODW.
Issue
The maintenance web page on the TM168MODW cannot be accessed when you click on the selection.

Product Line
TM168MODW

Environment
Windows 10


Resolution
The maintenance web page on the TM168MODW cannot be accessed when you click on the selection.

The Maintenance web page is only available for the TM168BACW.  The menu selection on the TM168MODW on
has been disabled by design.  The BACNET items shown in the Maintenance web page does not apply to the
TM168MODW.