{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How can a customer remove the NetShelter roof if the pins are stuck?
Issue:
The NetShelter roof is stuck.

Product Line:
NetShelter SX

Environment:
All versions and serial ranges

Cause:
The pins cannot be pulled out to release the roof.

Resolution:
See attached file

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
20170601 Roof Work Instructions.pptx [134.45 KB]
גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: