המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Do you need to reform the capacitors for a ATS48 that has not been powered up for a long time?
Issue:
Need to reform the capacitors for a ATS48

Product Line:
ATS48

Environment:
All

Cause:
n/a

Resolution:
Reforming the capacitors would not be necessary on the ATS48 because there are no DC bus capacitors. The ATS48 only has SCR's.