{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the exact placement of the cutouts on NetShelter SX mounting rails?
Issue:
The exact placement of the cutouts on NetShelter SX rails is required, where cables can feed through.

Product Line:
NetShelter SX

Environment:
All models, all serial numbers.

Cause:
There is a need to reduce extra cabling.

Resolution:
See attached drawing.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
JSHR-AQ3DUW_R0_EN.pdf [179.16 KB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: