המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Can we use one VW3A1101 keypad on multiple ATV212 drives?
Issue:
Using VW3A1101 keypad on multiple ATV212 drives.

Product Line:
ATV212

Environment:
Keypad

Cause:
n/a

Resolution:
Response from France:

The VW3A1101 keypad used on ATV212 is just like a mirroring display with a long label. You can see it because; the local ATV212 display will change in the same time, that the keypad displays.

VW3A1101 keypad + ATV212 does not offer the same characteristics (configuration saving, Multidrop, HMI personalization, menu organization, etc.),  like with  VW3A1101 + ATV320 or ATV61 or ATV71.

So the Multidrop/Multipoint is not possible with the ATV212 and VW3A1101.

There is a mistake in the catalog. Request has been made to correct it ( 1/2/19).

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח:

זקוק לעזרה?

  • בורר מוצרים

    חפשו ברשת מפיצים מאומתים עם יותר מ-15,000 נקודות מכירה ברחבי העולם.

  • קבלת הצעת מחיר

    התחילו את בקשת הקניה בצורה מקוונת ונציג מכירות ייצור עמכם קשר.

  • היכן לקנות?

    אתר בקלות את מפיץ Schneider Electric הקרוב ביותר אליך.

  • מרכז העזרה

    חפשו משאבי תמיכה לכל הצרכים שלכם במקום אחד.