המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
What's the correct torque for the screws on the NetShelter SX vertical mounting rails and accessory rails?
Issue:
Torque for the screws is not noted in the manual.

Product Line:
NetShelter SX

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:

Torque is needed to properly tighten the mounting rails or accessory rails after they're moved.

Resolution:

Torque Specs: 32-48 IN-LBS