Fondata nel 1920, Merlin Gerin si specializzò inizialmente negli interruttori a olio in media e alta tensione. L’azienda crebbe rapidamente investendo ininterrottamente nell’innovazione fino a quando è stata acquisita da Schneider nel 1992.
Date importanti
- 1920
Paul-Louis Merlin e Gaston Gerin aprirono la loro attività nel settore delle apparecchiature elettriche a Grenoble.
- 1921
Il laboratorio Volta di Grenoble fu costruito per effettuare test di sicurezza su prodotti e apparecchiature ad alta tensione, raggiungendo fino a 800 kV negli anni Trenta.
- 1929
Apre a Grenoble la scuola di Paul-Louis Merlin per l’apprendistato nel settore elettrico.
- 1937
Merlin Gerin è l’ideatore dell’interruttore pneumatico, più affidabile e sicuro delle alternative a olio.
- 1946
Viene lanciato il primo interruttore Merlin Gerin per interrompere cortocircuiti da 10.000 A e 15.000 V.
- 1951
La prima serie di interruttori Compact a bassa tensione è lanciata su licenza Westinghouse.
- 1972
Viene lanciato l’interruttore modulare a bassa tensione F32 per edifici residenziali.
- 1974
Viene lanciato il sistema di protezione modulare, precursore di Acti 9 e Resi 9.
- 1986
Viene lanciato l’interruttore ad aria in involucro stampato MasterPact 800-6300.
La storia di Schneider Electric
Scopri la nostra storia e i marchi che attualmente fanno parte di Schneider Electric.