Il numero di articoli nel carrello è 0 I miei prodotti Il numero di articoli nel carrello è 0 I miei documenti

I nostri marchi

Registrati ora
  • Accedi a strumenti e servizi personalizzati
  • Scopri di più sulla formazione
  • Gestisci i casi di supporto
  • Crea e gestisci gli ordini (solo partner autorizzati)
Accedi Crea account Ulteriori vantaggi
SE logo LIO white header
0 il numero di documenti è
Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54
I miei prodotti Il numero di articoli nel carrello è 0 I miei documenti Il numero di articoli nel carrello è 0 Accedi/Registrati Si apre in una nuova finestra
Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.
  • Newsroom
  • Dettagli

  • Home
  • Comunicati Stampa
  • Blog
  • Dicono di noi
  • Portavoce
  • Foto e video
  • Eventi
  • Contatti

I variatori di velocità Altivar di Schneider Electric ricevono l’etichetta “Efficient Solution” da Solar Impulse

award altivar Industria Sostenibilità solar impulse efficient solution altivar 600 schneiderelectric gestione energia Efficienza energetica

Stezzano, BG, Italia

24/09/2020

  • L’etichetta “Efficient Solution” attesta che il prodotto consente di ottenere sostenibilità e vantaggio finanziario
  • Altivar 600 ottimizza fino al 50% il consumo di energia

Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha ottenuto l’etichetta “Efficient Solution” di  Solar Impulse Foundation per l’offerta di variatori di velocità Altivar Process ATV600, dalle versioni ready to use alle soluzioni custom fornite in quadro.

Questo riconoscimento rientra tra le 1.000 soluzioni che Solar Impulse Foundation sta selezionando, con l’obiettivo di proteggere l’ambiente e generare anche profitto: l’intento è far capire a chi prende decisioni a livello aziendale e istituzionale che le tecnologie pulite possono essere anche convenienti dal punto di vista finanziario. Aver ottenuto l’etichetta è un’ulteriore conferma dell’impegno di Schneider Electric nel creare soluzioni sostenibili.

I variatori di velocità Altivar sono stati scelti come “Efficient Solution” dopo una valutazione rigorosa portata avanti da un gruppo di esperti esterni indipendenti.

Altivar 600 è stato progettato per supportare efficacemente la gestione degli asset e la gestione dell’energia e migliorare le performance complessive dei processi nel settore industriale e delle utility. In particolare, questa soluzione consente di ottenere fino al 25% di risparmi energetici (in termini di consumi di elettricità) e permette di ottimizzare i consumi di energia fino al 50% - in confronto ad applicazioni nelle quali non sono adottati variatori di velocità.

Ottenere sostenibilità e profittabilità con Altivar  

Il consumo di energia ha impatto sia sull’ambiente sia sulle finanze. L’offerta di variatori di velocità Altivar 600, progettata in particolare per i processi di gestione dei fluidi e per ottenere risparmi energetici, è ideale per tutti i contesti in cui sono utilizzati componenti quali pompe, ventole, compressori: ad esempio impianti idrici e per le acque reflue, infrastrutture del settore petrolifero – gas, edifici.

“Altivar 600 è progettato in un’ottica orientata ai servizi, che risponde alla gran parte delle esigenze delle industrie di processo e delle utility, in termini di efficienza delle apparecchiature e di costo totale di gestione (TCO). Riducendo le spese di manutenzione, supportando la gestione dell’energia e degli asset e le performance complessive di un processo, gli utenti finali possono migliorare di oltre il 40% la loro efficienza energetica, grazie ai servizi di controllo integrati. E’ la soluzione ideale per i clienti che vogliono risparmiare sui costi di esercizio in questa nuova normalità”   Henry KIM, Responsabile Marketing Drives, Schneider Electric.

Ulteriori risorse: 

https://solarimpulse.com/solutions-explorer/altivar-600

 

 

Contatti stampa

Prima Pagina Comunicazione

Prima Pagina Comunicazione

02 91339811
team.se@primapagina.it

Adozione della piattaforma di certificazione Wiztrust con tecnologia Blockchain

Dal 2 ottobre 2019, per salvaguardare le comunicazioni, Schneider Electric ne certifica i contenuti in Wiztrust. È possibile controllare l'autenticità sul sito Web Wiztrust.com relativamente alle comunicazioni aziendali.
Visualizza comunicato stampa (pdf, 185 kb) Si apre in una nuova finestra
Condividi questa pagina: