L'iniziativa 1000 solutions della Fondazione Solar Impulse, sostenuta da Schneider Electric, raggiunge una pietra miliare

Un'iniziativa di Solar Impulse Foundation  sostenuta da Schneider Electric ha raggiunto un obiettivo chiave: identificare ed attribuire un’etichetta green a 1.000 soluzioni pulite e redditizie per la crisi ambientale globale, dimostrando a tutti coloro che hanno potere decisionale nel mondo degli affari e nelle istituzioni pubbliche che le tecnologie pulite possono essere anche finanziariamente redditizie.

Guidata dal noto esploratore e psichiatra Bertrand Piccard, la Fondazione Solar Impulse ha annunciato di voler raggiungere questo obiettivo quattro anni fa. Schneider Electric, leader globale nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, sostiene il progetto dal 2019, con un accordo quadriennale siglato dalla Fondazione Schneider Electric.

"Ringrazio molto la Fondazione Solar Impulse e complimenti a Bertrand Piccard ", ha detto Jean-Pascal Tricoire, presidente e amministratore delegato di Schneider Electric. "Siamo ispirati dai suoi molteplici sforzi scientifici, e siamo molto orgogliosi di lavorare con lui nello sviluppo di soluzioni che sono pratiche, pronte per essere implementate, e possono risolvere i problemi che dobbiamo affrontare con il cambiamento climatico".

Tricoire, insieme ai responsabili di altre 14 multinazionali, ha anche firmato il manifesto della Solar Impulse Foundation, che mira a incoraggiare l'adozione di obiettivi ambientali più ambiziosi, accelerare l’adozione su larga scala di soluzioni che affrontano il cambiamento climatico e a implementarle all'interno delle aziende e del governo.

Schneider ha sostenuto l'iniziativa aiutando ad analizzare i potenziali candidati per la Solar Impulse Efficient Solution Label, che certifica che un prodotto, un servizio o un processo contribuisce a un'economia circolare, capace di creare posti di lavoro e ridurre le emissioni nei settori dell'acqua, dell'energia, dell'edilizia, della mobilità, dell'industria e dell'agricoltura. Oltre 30 esperti di Schneider hanno contribuito a etichettare le soluzioni presentate dalle aziende di tutto il mondo. Tutte le soluzioni etichettate si uniscono al programma open-source della Solar Impulse Foundation, disponibile su www.solarimpulse.com.

Otto soluzioni Schneider sono tra le oltre 1.000 che hanno ricevuto l'etichetta Solar Impulse Efficient Solution: il pulsante wireless Harmony, un'interfaccia autoalimentata che collega le apparecchiature industriali di base; i suoi azionamenti Altivar 312 Solar; i suoi azionamenti Altivar 600; l'EcoStruxure Microgrid Advisor; l’iniziativa NEO Network ; il sistema di gestione del carico EV Link; il sistema domestico solare Homaya Pay As You Go; le soluzioni Microgrid Villaya.

 

 

Accelerare l'adozione di soluzioni efficienti, pulite e redditizie che riducano il nostro impatto sul Pianeta, promuovendo al contempo la crescita economica. Selezionare, etichettare e promuovere soluzioni innovative, pulite e redditizie per sostenere i decisori politici e commerciali nei loro obiettivi ambientali è la sfida che Bertrand Piccard si è posto con la Fondazione Solar Impulse. Il "Portfolio of 1000 Solutions" dovrebbe permettere l'adozione di politiche ambientali ed energetiche più ambiziose che proteggano l'ambiente e allo stesso tempo creino nuovi posti di lavoro e generino profitto. Un modo per portare avanti il simbolo del primo volo solare intorno al mondo e accelerare la transizione verso un'economia a zero emissioni.

Notizie correlate

  • I variatori di velocità Altivar di Schneider Electric ricevono l’etichetta “Efficient Solution” da Solar Impulse

    Stezzano, BG, Italia
    24/09/2020
    Ulteriori informazioni

Adozione della piattaforma di certificazione Wiztrust con tecnologia Blockchain

Condividi questa pagina: