Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.
Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Scegli un altro Paese

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Schneider Electric estende la gamma Easy UPS 3L trifase, da 250 kVA a 600 kVA

Stezzano, BG, Italia

03/03/2021

  • Easy UPS 3L è ora disponibile da 250 kVA a 600 kVA con nuovi UPS da 250, 300 e 400 kVA
  • L'UPS compatto trifase, è di facile configurazione, utilizzo e manutenzione
  • Ideale per edifici ad uso commerciale di medie e grandi dimensioni e per applicazioni industriali leggere
  • Collegato a EcoStruxureTM rende semplice e intuitivo il monitoraggio e puntuali gli interventi anche da remoto, in caso di necessità

Schneider Electric, leader della trasformazione digitale dell’energia e dell’automazione, ha annunciato l’ampliamento della gamma dell’Easy UPS Trifase 3L da 250 kVA a 600 kVA (400V) con nuovi UPS da 250, 300 e 400 kVA.

Easy UPS 3L semplifica e ottimizza la configurazione e l’assistenza offrendo un’elevata disponibilità e prevedibilità per edifici ad uso commerciale di medie e grandi dimensioni e per applicazioni UPS industriali leggere.

Con il suo ingombro compatto, il design parallelo e ridondante e le robuste specifiche elettriche, Easy UPS 3L protegge le apparecchiature critiche in ambienti industriali eterogenei, da danni dovuti a interruzioni e picchi di corrente. È efficiente fino al 96%, include un'ampia gamma di tensione di batterie così da poter soddisfare diverse configurazioni. Prevede inoltre molte opzioni di configurazione e viene venduto con una serie di accessori che semplificano la sua integrazione in ambienti diversi.

“Con questa estensione della gamma Easy UPS 3L, Schneider Electric continua a soddisfare l’esigenza di mercato, offrendo soluzioni facili da configurare e mantenere ma anche robuste che mettono al primo posto l'efficienza, garantendo flessibilità, prevedibilità e affidabilità alle aziende connesse di oggi. Easy UPS 3L è facile da configurare, installare, utilizzare e monitorare", ha dichiarato Mustafa Demirkol, Global VP, 3-Phase UPS Offer Management & Marketing di Schneider Electric. "Grazie a un'eccezionale combinazione di specifiche competitive, al design robusto insieme a un ingombro ottimizzato che consente di risparmiare spazio, Easy UPS 3L è la scelta ideale per garantire la business continuity con un investimento ottimizzato".

I clienti possono inoltre beneficiare del servizio di Assistenza alla scelta e alla configurazione del modello più adatto, grazie a una rete di Partner specializzati presenti capillarmente su tutto il territorio, che sono in grado di offrire assistenza e servizi a supporto, durante l'intero ciclo di vita di Easy UPS 3L – come ad esempio il servizio di start-up incluso, che garantisce che Easy UPS 3L sia configurato in modo corretto per ottenere le migliori prestazioni, insieme ad affidabilità, sicurezza e tranquillità.

Semplice nell’installazione, utilizzo e manutenzione, Easy UPS 3L:

  1. Offre resilienza in ambienti difficili con filtro antipolvere sostituibile, protezione per i sovraccarichi;
  2. Si configura facilmente consentendo di risparmiare sugli investimenti CapEx;
  3. Ha un’architettura versatile. È possibile installare fino a cinque UPS in parallelo;
  4. Consente un facile monitoraggio e la gestione con la suite software basata su cloud di EcoStruxure TM IT acquistando la scheda di rete opzionale.

EcoStruxureTM IT Expert, la soluzione di monitoraggio di EcoStruxureTM, è gratuita per una prova di 30 giorni.

Per maggiori informazioni sulla soluzione Easy UPS 3L, visita il sito di Schneider Electric

Italy

Adozione della piattaforma di certificazione Wiztopic con tecnologia Blockchain

Dal 2 ottobre 2019, per salvaguardare le comunicazioni, Schneider Electric ne certifica i contenuti in Wiztrust. È possibile controllare l'autenticità sul sito Web Wiztrust.com relativamente alle comunicazioni aziendali.

Il browser non è aggiornato e presenta problemi di sicurezza noti. Potrebbe inoltre non visualizzare tutte le funzionalità di questo sito Web o di altri siti Web. Aggiornare il browser per accedere a tutte le funzionalità di questo sito Web. Per una funzionalità ottimale, si consiglia l'ultima versione di Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge.