I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Schneider Electric presenta PrismaSeT S la nuova gamma di quadri per il piccolo terziario per applicazioni fino a 160 A

Stezzano, BG, Italia

27/07/2022

  • Una gamma completa di quadri da 4 a 8 file disponibili anche con canalina laterale, PrismaSeT S è Semplice, Solido e Spazioso, la soluzione perfetta per i piccoli edifici commerciali

Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale, della gestione dell’energia e dell’automazione, presenta PrismaSet S, confermando la sua ambizione ad essere partner chiave per elettricisti e impiantisti.

PrismaSeT S è il quadro Semplice da scegliere e ordinare poiché composto da un unico codice per un quadro completo e premontato. E’ molto solido e robusto, ibrido metallo/plastica in doppia classe di isolamento. Spazioso, grazie ad un maggiore spazio interno e alla possibilità di avere il vano canalina laterale adibito a diverse funzioni, nelle versioni a 6, 7, 8 file. E' completamente smontabile per un pratico e comodo cablaggio anche a banco, con guide DIN clipsabili senza bisogno di utensili e regolabili in altezza e profondità. Completo di supporto morsettiera e morsettiera di terra e di collari di cablaggio.

PrismaSeT S e il suo sistema

PrismaSeT S permette di integrare diversi prodotti Schneider Electric per un sistema completo e funzionale. Tra i nuovi prodotti segnaliamo il nuovo interruttore generale NSXm 160 A e la morsettiera di distribuzione verticale VDIS 160 A  completa di cavi flessibili, che si fissa direttamente sul telaio senza bisogno di attrezzi. Grazie a VDIS è possibile effettuare una distribuzione rapida e semplificata grazie all’accesso diretto dal generale alle partenze e viene garantita un’elevata affidabilità grazie alle connessioni con morsetti a molla. Le versioni con canalina laterale, uniche sul mercato, consentono all’elettricista di avere un ottimo spazio e svariate possibilità installative,  per un quadro ordinato sia in fase di cablaggio che di eventuale ampliamento o manutenzione.

PrismaSet S è presente in Exteem, software di configurazione gratuito che Schneider Electric ha sviluppato per semplificare la quotazione e la progettazione delle installazioni.

Schneider Electric mette grande impegno e ritiene estremamente importanti i principi della Sostenibilità e della Governance ambientale. PrismaSet S fa parte dei prodotti Green Premium. E’ infatti composto per una buona percentuale di materiali plastici riciclati, non prevede componenti confezionati con plastica monouso e almeno il 70% del packaging è prodotto con cartone riciclato e stampato con inchiostro di origine vegetale.

Adozione della piattaforma di certificazione Wiztrust con tecnologia Blockchain

Dal 2 ottobre 2019, per salvaguardare le comunicazioni, Schneider Electric ne certifica i contenuti in Wiztrust. È possibile controllare l'autenticità sul sito Web Wiztrust.com relativamente alle comunicazioni aziendali.
Visualizza comunicato stampa (pdf, 185 kb) Si apre in una nuova finestra
Condividi questa pagina: