I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Schneider Electric propone Acti9 Active, interruttori modulari nativamente connessi: monitoraggio energetico capillare e massima sicurezza

Stezzano, BG, Italia

11/09/2023

  • Misura continua di tutti i parametri elettrici e monitoraggio energetico costante
  • Approccio proattivo alla sicurezza per edifici più resilienti e protetti
  • Protezione da cinque diversi tipi di guasto con un unico interruttore integrato e connesso, che individua e segnala preventivamente le situazioni di rischio

Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale per la gestione dell'energia e l'automazione, propone Acti9 Active una gamma di interruttori modulari nativamente connessi che trasforma l’approccio alla gestione degli impianti elettrici e dell’energia e consente una sicurezza proattiva.

Parte del sistema connesso per la distribuzione elettrica negli edifici, questa soluzione permette di monitorare i consumi energetici a livello capillare fino al carico terminale, di prevenire possibili guasti e di agire tempestivamente quando si verifica un problema nell’impianto.

Fino ad ora l’efficienza e la sicurezza elettrica venivano gestite in modo passivo: i consumi energetici venivano scoperti solo ricevendo la bolletta e gli interruttori rilevavano il guasto e interrompevano l’alimentazione quando il problema si era già verificato. Acti9 Active, invece, monitora proattivamente gli impianti permettendo di visualizzare i consumi in tempo reale e di ricevere allarmi e preallarmi sui rischi elettrici.

Con l'ampia gamma di funzioni di protezione e connettività di cui dispone, Acti9 Active è un prodotto assolutamente innovativo, adatto ad applicazioni in qualsiasi edificio medio-grande. Proprio come uno smartwatch che oggi consente a ognuno di noi, di controllare la propria frequenza cardiaca e altri indicatori sullo stato di salute, Acti9 Active permette di controllare la “salute elettrica” negli edifici.

Caratteristiche del sistema

Acti9 agisce entro un sistema composto da tre elementi principali:

  • un dispositivo della gamma Acti9 Active
  • un gateway della gamma EcoStruxure Panel Server, con cui l’interruttore comunica in modalità wireless
  • una piattaforma di Edge Control, che può essere costituita da web page connessa al gateway o da un software di gestione dedicati quali EcoStruxure Facility Expert o  EcoStruxure Power Monitoring Expert.

"I carichi energivori nei nostri impianti continuano ad aumentare come il costo dell’energia” spiega Alessandra Angona, Product Manager di Schneider Electric. “Per questo motivo avere una visibilità sullo stato dell’impianto elettrico in tempo reale è sempre più importante, per non avere sorprese e per ottenere sempre più efficienza e resilienza. Con questa proposta diamo più informazioni e più potere di intervento ai proprietari degli impianti”.

Adozione della piattaforma di certificazione Wiztrust con tecnologia Blockchain

Dal 2 ottobre 2019, per salvaguardare le comunicazioni, Schneider Electric ne certifica i contenuti in Wiztrust. È possibile controllare l'autenticità sul sito Web Wiztrust.com relativamente alle comunicazioni aziendali.
Visualizza comunicato stampa (pdf, 185 kb) Si apre in una nuova finestra
Condividi questa pagina: