I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Terra Cloud e Schneider Electric uniscono le forze per accelerare sulla sostenibilità dei Data Center

Stezzano, BG, Italia

05/12/2022

  • Uno dei principali operatori tedeschi di Data Center colocation collabora con Schneider Electric per accelerare per raggiungere zero emissioni nette 

  • Per sostenere le proprie ambizioni, l'azienda ha utilizzato la soluzione EcoStruxure per Data Center di Schneider Electric che comprende rack, PDU (power distribution unit), MV (mid volume) e LV (low volume), UPS Galaxy VL agli ioni di litio, raffreddamento ad aria libera, DCIM (data center management) e BMS (Building Management Systems) 

  • La strategia futura prevede il passaggio al 100% di energia rinnovabile da fonti eoliche e solari e la realizzazione di un innovativo sistema di raffreddamento a liquido di prova. 

Schneider Electric™,  leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, ha annunciato l'ampliamento della Partnership strategica con Terra Cloud (Wortmann AG), uno dei principali operatori regionali di Data Center di colocation in Germania, con l’obiettivo di accelerare gli impegni di sostenibilità.  

Ad oggi, Terra Cloud ha utilizzato la soluzione chiavi in mano del portafoglio EcoStruxureÔ for Data Centers di Schneider Electric, che le consente di raggiungere l'efficienza energetica in tutto il suo sito. Nell'ambito della sua strategia net zero, Terra Cloud prevede di passare al 100% di energia rinnovabile, fornita da impianti eolici e dal fotovoltaico (PV), sfruttando i vantaggi della nuova tecnologia di raffreddamento a liquido a immersione chassis-level

Un leader locale 

Terra Cloud, parte di Wortmann AG, gestisce un Data Center da 5 MW ad alta resilienza e tolleranza ai guasti a Hüllhorst, nel nord-ovest della Germania. Le sue strutture forniscono un'ampia gamma di servizi mission-critical per società cloud e piccole e medie imprese (PMI), tra cui colocation e hosting, Infrastructure-as-a-Service (IaaS) e Software-as-a-Service (SaaS), storage, Disaster Recover (DR) e back-up.  

Sviluppando una Partnership strategica con Schneider Electric, l'azienda ha implementato uno dei Data Center di colocation più efficienti dal punto di vista energetico della regione e negli ultimi dieci anni ha registrato un'accelerazione della domanda da parte di Partner e clienti per i suoi servizi cloud e hosted. Ora, con l'aumento dei costi energetici in tutta l’area, l'azienda ha colto un'opportunità fondamentale per incrementare l'efficienza operativa ed energetica del suo Data Center, che tradizionalmente ha visto i clienti beneficiare di un risparmio del 20-30% quando si trasferiscono nelle sue strutture in hosting.  

Accelerare l'efficienza e la sostenibilità 

Per garantire i massimi livelli di resilienza ed efficienza, Terra Cloud è stato il primo fornitore di colocation in Europa a implementare il gruppo di continuità Galaxy VL di Schneider Electric  con batterie agli ioni di litio, utilizzando la sua modalità eConversion brevettata  per offrire un'efficienza del 99% senza compromettere la disponibilità. L'azienda si occupa anche di ricondizionare e riciclare la tecnologia nei propri Data Center, per garantire che i server e i componenti dell'infrastruttura possano essere avere una seconda vita.  

Per migliorare l’efficienza, Terra Cloud utilizza l'architettura EcoStruxure for Data Centers di Schneider Electric che comprende comprende rack e PDU APC NetShelter SX, quadri elettrici a bassa e media tensione, sistemi di raffreddamento InRow e refrigeratori Uniflair, oltre a EcoStruxure IT Data Center Expert e Data Center Operations DCIM, con un sistema di gestione degli edifici (BMS) integrato, per controllo e monitoraggio in tempo reale. 

Nell'ambito della sua nuova strategia di sostenibilità, l'azienda prevede di sfruttare la potenza dell’energia eolica e solare, passando da un mix che prevede l’80% di risorse rinnovabili e il 20% di risorse naturali, a un'alimentazione prodotta al 100% con energie rinnovabili. Inoltre, in collaborazione con Schneider Electric, realizzerà un prototipo per testare i vantaggi in termini di efficienza energetica e sostenibilità della tecnologia di raffreddamento a liquido a immersione a livello di telaio. 

"In Terra Cloud, i nostri valori fondamentali sono sempre stati basati sulla resilienza, l'efficienza e un servizio da leader del settore, ed è nostro dovere continuare ad alzare l'asticella in termini di energia e sostenibilità", ha dichiarato Martin Klein, CEO di Terra Cloud, (Wortmann AG). "Lavorando con Schneider Electric, sperimenteremo l'uso del raffreddamento a liquido per cercare una maggiore efficienza e lavoreremo con il nostro ecosistema locale per garantire che la nostra fornitura di energia sia il più affidabile, rinnovabile e sostenibile possibile". 

"Resilienza, efficienza e sostenibilità sono diventati punti focali del nostro settore ed è fondamentale esplorare tutte le possibilità per raggiungere zero emissioni nette", ha dichiarato Vincent Barro, VP, Secure Power Division, Schneider Electric DACH (Germania, Austria e Svizzera). "Fin dall'inizio, abbiamo collaborato con Terra Cloud per supportare la progettazione tecnica e i requisiti di efficienza del loro sito e siamo lieti di sviluppare ulteriormente la nostra Partnership, mentre compiono questo importante passo avanti nel loro percorso di sostenibilità".  

Risorse correlate

Adozione della piattaforma di certificazione Wiztrust con tecnologia Blockchain

Dal 2 ottobre 2019, per salvaguardare le comunicazioni, Schneider Electric ne certifica i contenuti in Wiztrust. È possibile controllare l'autenticità sul sito Web Wiztrust.com relativamente alle comunicazioni aziendali.
Visualizza comunicato stampa (pdf, 185 kb) Si apre in una nuova finestra
Condividi questa pagina: