I nostri marchi

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Trasformazione digitale: Le tendenze emergenti del 2021 secondo Schneider Electric

  • Nel 2020 smart working, remotizzazione, aumento delle applicazioni basate sul Cloud e della richiesta di connettività hanno dimostrato l’importanza dei data center e della rete come fattori abilitanti della trasformazione digitale
  • Le sfide per il 2021 sono di aumentare allo stesso tempo l’efficienza, l’adattabilità e la sostenibilità dei data center garantendo la connettività
  • La digitalizzazione deve essere supportata dall’innovazione: le tendenze per il 2021

Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale dell’automazione e della  gestione dell'energia, ha diffuso le previsioni sulle tendenze emergenti in area data center e reti del 2021. L’analisi è stata delineata da Steven Carlini, VP del settore Innovazione & Data Center di Schneider Electric a livello globale e responsabile dello sviluppo di soluzioni integrate per il segmento dei data center aziendali e cloud.

Il rapido aumento di applicazioni basate su cloud e della richiesta di connettività per tutte quelle attività che sono passate alla gestione in remoto, insieme all’incremento del lavoro a distanza nel 2020, hanno creato ulteriore complessità nella gestione delle infrastrutture di rete e dei data center.

I data center e le reti sono sicuramente fattori abilitanti della trasformazione digitale ma ci sono nuove e urgenti sfide da affrontare nel 2021: le infrastrutture attuali sono sufficienti per supportare una crescita esponenziale? Quali innovazioni sono necessarie nelle reti per stare al passo con questa accelerazione della trasformazione digitale? È possibile rendere i data center del futuro allo stesso tempo più efficienti, adattabili e sostenibili?

“Gli eventi del 2020 hanno reso necessari e pressanti gli aggiornamenti delle capacità IT e di rete per adattarsi alle nuove esigenze di remotizzazione.” afferma Steven Carlini “Nel 2021 l'attenzione sarà concentrata su come innovare le architetture e la capacità delle reti di elaborazione dati per ottenere prestazioni più efficienti grazie all’automazione. La trasformazione e l’automazione digitale offrono opportunità enormi per affrontare il presente e accelerare il passo anche negli anni a venire”.

Le tendenze emergenti per il 2021 conseguenza dell'aumento dell'accelerazione e dell'automazione digitale sono:

Sempre più richiesta e utilizzo di Edge Computing, Wi-Fi 6 e 5G per l’industria 4.0

La pandemia ha evidenziato la necessità di riportare a una dimensione locale la produzione di sistemi e dispositivi fondamentali in situazioni di emergenza - dispositivi come quelli di protezione personale ma anche attrezzature salvavita e produzione di vaccini. Il più grande ostacolo alla produzione locale è reperire persone qualificate sul territorio cercando di mantenere competitivi i costi di produzione pur garantendo il controllo qualità insieme a approvvigionamento e produzione efficiente. Il fattore chiave per garantire la produzione a livello locale è l'automazione, supportato da reti potenti, sicure e flessibili.

Wi-Fi 6 e 5G offrono capacità enorme, solida affidabilità e flessibilità "senza vincoli" affinché le macchine siano totalmente connesse e tutti i sensori possano condividere i dati costantemente quasi in tempo reale per ottimizzare e migliorare la produzione. L’Edge Computing verrà utilizzato sempre di più per sfruttare ed elaborare tutte le informazioni per l'ottimizzazione della macchina e dei processi. La convergenza IT / OT è si consoliderà nei processi per l'Industria 4.0.

Contactless, touch-free: il futuro del distanziamento fisico

L’evoluzione del "touch-free" oltre gli smartphone sfrutterà le tecnologie legate ai comandi vocali e al rilevamento o riconoscimento facciale con l’analisi video integrata (IVA). Questo tipo di tecnologie video non solo generano molti dati ma necessitano dell’alta definizione, che mette a dura prova le reti e le infrastrutture IT. In questo ambito, si prevede che il numero di applicazioni continuerà ad aumentare così come dovrà aumentare la potenza di elaborazione e di archiviazione dei dati. Guardando alle tecnologie disponibili, dotarsi di un micro data center local edge potrà essere la scelta vincente.

L’evoluzione del data center

La pandemia ha determinato un cambio di prospettiva sulla gestione dei data center. Nel 2021 sarà importante aggiornare i sistemi DCIM e di IT management per fornire livelli adeguati di visibilità, per consentire di progettare e implementare sistemi in cui la manutenzione e l'aggiornamento delle funzioni possano essere eseguite da remoto o tramite automazione; possiamo aspettarci, inoltre, un numero crescente di funzioni di aggiornamento della manutenzione sia eseguito da robot. Esistono già esempi in tal senso.

L’accelerazione dell’Edge Computing grazie ai sistemi di comunicazione "LEO"

I satelliti in orbita terrestre bassa (LEO: Low Earth Orbiting) potrebbero essere la prossima generazione di tecnologia di comunicazione in quello che è un futuro sempre più prossimo. Si aprono quindi enormi possibilità per le implementazioni di data center di Edge Computing che hanno bisogno di una connessione di rete ad alta velocità, soprattutto nelle aree più remote.

Adozione della piattaforma di certificazione Wiztrust con tecnologia Blockchain

Dal 2 ottobre 2019, per salvaguardare le comunicazioni, Schneider Electric ne certifica i contenuti in Wiztrust. È possibile controllare l'autenticità sul sito Web Wiztrust.com relativamente alle comunicazioni aziendali.
Visualizza comunicato stampa (pdf, 185 kb) Si apre in una nuova finestra
Condividi questa pagina: