Come possiamo aiutarti oggi?

Dove si collega il potenziometro SZ1RV1202 sui variatori di velocità ATV?

Il potenziometro rif. SZ1RV1202 è collegato ad uno degli ingressi analogici 0 ... 10V dei variatori di velocità della gamma ATVxxxx:
ATV12 (o ATV11): la resistenza totale del potenziometro tra i morsetti 0V e +5 V, il punto variabile sul morsetto AI1
ATV21: la resistenza totale del potenziometro tra i morsetti PP e CC, il punto variabile sul morsetto VIA
ATV312 (o ATV31): la resistenza totale del potenziometro tra i morsetti 10 e COM, il punto variabile sul morsetto AI1
ATV61 e ATV71: la resistenza totale del potenziometro tra i morsetti 10 e COM, il punto variabile sul morsetto AI1.
Esempio di collegamento:
Il valore del potenziometro SR1RV1202 è di 2,2 k ohm.