{}

I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.
Cerca nelle Domande frequenti
Qual è la classe di intervento degli interruttori GV2 ME, GV2 P e GV2 RT?
La classe di intervento degli interruttori magnetotermici GV2MExx, GV2Pxx, GV2RTxx è la classe 10.

La classe 10 corrisponde ad un tempo di avviamento diretto del motore compreso tra 4 e 10s.
Altre classi di intervento:
I relè termici della gamma LRDxxx LC1Fxxx sono classe 10 o 20. La gamma TESYS modello U con unità di controllo scalabile è di classe 10 o 20 in base al riferimento o con unità di controllo multifunzione, di classe 10, 20, 30 a seconda della configurazione.

Schneider Electric Italy

Approfondisci
Range di Prodotto:
Articoli che potrebbero essere utili
Approfondisci
Range di Prodotto: