{}

Cerca nelle Domande frequenti

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Cerca per parola chiave o fai una domanda","searchBtn":"Cerca","error":"Inserisci una parola chiave per la ricerca"}}

Qual è la porta TCP/UDP da aprire per stabilire una connessione Ethernet in XIP su un controllore Premium?

Per stabilire un collegamento Ethernet in XIP, occorre aprire la porta 502.
Nota: Per stabilire una connessione modbus TCP/IP, occorre anche aprire la porta 502.

È stato utile?

Approfondisci
Range di Prodotto:
Modicon M580 - ePac
Approfondisci
Range di Prodotto:
Modicon M580 - ePac