Cerca nelle Domande frequenti
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Cerca per parola chiave o fai una domanda","searchBtn":"Cerca","error":"Inserisci una parola chiave per la ricerca"}}
Il software SISLABEL riferimento XBY2U funziona con Windows Vista?
" Il software di creazione etichette " SIS Label" per pulsantiere Harmony XB4 e XB5 è compatibile con Windows XP e versioni precedenti.
In ambiente Windows Vista, il software XBY2U non è stato validato.
La confezione fornita con riferimento prodotto XBY2U è composta da:
un CD Rom con il software di creazione etichette SIS Label,
9 fogli di etichette pretagliate adesive da stampare
7 modelli corrispondenti ai diversi tipi di porta-etichette fornite a parte,
I diversi tipi di etichette sono:
In ambiente Windows Vista, il software XBY2U non è stato validato.
La confezione fornita con riferimento prodotto XBY2U è composta da:
un CD Rom con il software di creazione etichette SIS Label,
9 fogli di etichette pretagliate adesive da stampare
7 modelli corrispondenti ai diversi tipi di porta-etichette fornite a parte,
I diversi tipi di etichette sono:
ZB6YA013, ZB6YC013, ZB6YD013,
B185 XVBCY2, XVBCY1,
ZBY1101, ZBCY1101, ZBY4100, ZBY5100.
I modelli servono a verificare la centratura dei testi prima della stampata definitiva su etichetta. Con le etichette ZBY4100 e ZBY5100 sono forniti dei supporti e delle mascherine che permettono il corretto posizionamento dell'etichetta nel suo supporto (es: ZBZ32 e ZBZ33).
"Approfondisci
Range di Prodotto:
{"support":{"yesButton":"Sì","noButton":"No","feedback":{"title":"Aiutaci a migliorare"},"submitButton":"Invia","successMessage":"Grazie per il tuo feedback","title":"È stato utile?","feedbackPercentLabel":"di persone che lo hanno trovato utile","captcha":{"error":"Selezionare la casella"}}}
Approfondisci
Range di Prodotto: