Come sbloccare i variatori ATV61 o ATV71 quando visualizzano il messaggio PRA?
Il messaggio PRA sui variatori ATV61 o ATV71 indica: Power Removal active (variatore bloccato). Questo stato si manifesta in caso di un'assenza dell'alimentazione 24Vdc sull'ingresso di sicurezza PWR. Il ponte potenza è allora bloccato e qualsiasi riavviamento è impossibile. Affinché il prodotto possa funzionare nuovamente: cercare la ragione o la causa per la quale l'ingresso PWR non risulta collegato all'alimentazione 24 Vdc, e dopo aver effettuato questo controllo ricollegare l'alimentazione 24Vdc sull'ingresso PWR.