FAQ tecniche

Fai una domanda

E' possibile aggiungere dei contatti sui manipolatori XD4 e XD5?

"

No, non è possibile aggiungere dei contatti sui manipolatori   XD4 e XD5.
Nota sui manipolatori XD4 e XD5
Ricordiamo che questi manipolatori sono a 1 scatto ed hanno un solo contatto "NO” per direzione.

 Sono disponibili quattro versioni e quindi quattro riferimenti prodotto:
 due  manipolatori 2 direzioni: XD4PA12 (senza ritorno allo  zero), XD4PA22 (con ritorno allo  zero)
 due manipolatori 4 direzioni XD4PA14 (senza ritorno allo zero) e XD4PA24 (con ritorno allo zero).

Motivi che impediscono il montaggio  di contatti aggiuntivi sui manipolatori  XD4 / XD5

I contatti montati su questi manipolatori non sono i contatti  standard delle gamme Harmony 4 e 5.
 La corsa di azionamento di questi contatti specifici è diversa da quella assicurata dai contatti standard.
 Non è quindi possibile sostituire gli uni con gli altri.         Non esistono quindi elementi di contatto di ricambio per questi tipi di manipolatori, ma solo corpi completi:
ZD4PA103 (2 direzioni)
 ZD4PA203 (4 direzioni)
Soluzione
 Per poter disporre di 2 contatti per direzione è necessario utilizzare i manipolatori della gamma XD2GA** su cui  è possibile aggiungere un contatto (ZB2BE101o ZB2BE102) supplementare; la forza di azionamento della leva sarà maggiore e la durata sarà più breve.
 I manipolatori XD2GA sono ordinabili sulla scheda specifica e vengono prodotti all'ordine:

Per ordinare il manipolatore XD2GA **:

"
E' stato utile?
Che cosa possiamo fare per migliorare l'informazione?