Cerca nelle Domande frequenti
ATV312 - Come impostare gli ordini di marcia e i riferimenti di velocità da un terminale a distanza?
Introduzione
In fase di messa in servizio o anche durante il funzionamento definitivo, può essere interessante:
comandare il variatore solo dal terminale a distanza, sia per la funzione di comando che per la regolazione, comandare il riferimento di velocità del variatore con la rotella di regolazione del terminale a distanza e gli ordini di marcia e di arresto dalla tastiera.
Nota importante
Schneider fornisce i variatori pre-configurati tutti nello stesso modo. Questo set di parametri viene chiamato "preregolazione di base" E' possibile tornare in qualsiasi momento alla preregolazione di base:
Menu CtL è CFG = Stdè FCS = InI (il parametro torna su No alla fine).
In questo esempio si considera che:
i parametri sono quelli della preregolazione di base (caso di un prodotto nuovo uscito dalla fabbrica)
il motore da comandare è un normale motore a gabbia 50Hz e non un motore sincrono o ad anelli
il motore da comandare è dello stesso calibro del motore
l'installatore o il tecnico addetto sa utilizzare il terminale grafico o il visualizzatore ( validazione arborescenza)
Attenzione:
I terminali remotati sono illustrati in dettaglio nella figura seguente, non si tratta in alcun caso del visualizzatore-terminale integrato per il quale la configurazione dei comandi e della regolazione è completamente diversa.
Questa configurazione dal terminale integrato è spiegata in dettaglio nel link in fondo a questa pagina.
Impostazione per il visualizzatore-tastiera integrato. comando per la tastiera.
Comando solo da terminale a distanza
Configurazione
Menu CtL => LAC = L1 o L2,
Menu CtL => LCC = SI
Funzionamento
pulsante RUN: accensione del variatore (il tasto RUN del terminale-tastiera integrato non è più attivo) pulsante STOP arresto del prodotto
pulsante FWD/REV: inversione del senso di rotazione,
per modificare l'istruzione:
1)posizionare obbligatoriamente il terminale a distanza sui parametri LFr del menu rEF:
Menu rEF => LFR,
2) aumentare o abbassare la velocità azionando, a seconda dei terminali, la rotella di regolazione o i tasti "freccia in alto o freccia in basso"
Attenzione: è in ogni caso possibile modificare la frequenza con la rotella di regolazione del variatore!
Comando dal terminale a distanza con possibilità di dissociare il comando e la regolazione
Configurazione
Per comandare il variatore dal terminale a distanza:
Menu CtL => Fr1 = LCC.
Per separare il comando dalla regolazione:
Menu CtL => LAC = L3, (tenere premuto il tasto per più di 2s),
Menu CtL => CHCF = SEP
Per comandare il prodotto da un supporto diverso dal terminale a distanza,
Menu CtL => Cd1 = tEr (morsettiera),
= Mdb ( Modbus),
= nEt (rete),
Funzionamento
Per modificare la regolazione:
posizionare obbligatoriamente il terminale a distanza sul parametro LFr del menu rEF:
Menu rEF => LFR,
aumentare o abbassare la velocità azionando, a seconda dei terminali, la rotella di regolazione o i tasti "freccia in alto o freccia in basso"
Attenzione: è in ogni caso possibile modificare la frequenza con la rotella di regolazione del variatore! Per i comandi di marcia
collegare LI1 al morsetto +24 se Cd1 = tEr
attendere l'ordine Modbus o la rete se CD1 = Mdb o nET
ATTENZIONE: Il ritorno alle preregolazioni di base non ha effetto sul parametro LCC!
partendo dal terminale del visualizzatore integrato
Impostazione dei canali di comando e di riferimento partendo dal terminale del visualizzatore integrato