Cerca nelle Domande frequenti
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Cerca per parola chiave o fai una domanda","searchBtn":"Cerca","error":"Inserisci una parola chiave per la ricerca"}}
Su un'applicazione monofase, come si deve realizzare il cablaggio dell'interruttore automatico magnetotermico GV7R ?
Non è possibile utilizzare l'interruttore automatico GV7 su un'applicazione monofase anche collegando le tre fasi in serie perchè questo prodotto possiede la funzione mancanza di fase che non può essere mascherata. Questo rilevamento viene effettuato con la misura dei tempi che intercorrono tra le fasi, collegando quindi 2 fasi in serie (come per l'LRDxx) e il rilevamento della mancanza di fase provoca lo sgancio dell'interruttore (in meno di 4 secondi). Per avere un interruttore magnetotermico in monofase è necessario utilizzare l'interruttore NSXxx con un modulo che possa lavorare in monofase.
È stato utile?