{}

Cerca nelle Domande frequenti

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Cerca per parola chiave o fai una domanda","searchBtn":"Cerca","error":"Inserisci una parola chiave per la ricerca"}}

Qual è il software di programmazione che sostituisce TwidoSoft ?

Il software TwidoSoft è sostituito dal software di programmazione TwidoSuite. Il riferimento unico del software TwidoSuite Multilingue (su DVD-ROM) è: TWDBTFU10M Il cavo di trasferimento o l'adattatore Bluetooth deve essere ordinato a parte. I cavi di trasferimento sono: TSXPCX1031 per collegamento su porta seriale del PC. convertitore TSXCUSB485 associato al cavo TSXCRJMD25 per collegamento alla porta USB del PC. Attenzione: I pacchetti CD ROM TwidoSoft con i riferimenti prodotto qui di seguito indicati non sono più in commercio: TWDSPU1002V10M- solo CD ROM TWDSPU1001V10M- CD ROM con cavo TSXPCX1031 TWDSPU1003V10M- CD ROM con cavo TSXPCX3030 TWDSPU1004V10M- CD ROM con adattatore Bluetooth VW3A81114

È stato utile?