Cerca nelle Domande frequenti
Come identificare il tipo di collegamento seriale sui moduli di comunicazione TSXSCM20, TSXSCM21 e TSXSCM22 ?
Per identificare a vista il tipo di collegamento di un TSXSCM20/21/22, sul lato sinistro di ogni presa subD 25 punti delle vie 0 e 1 è riportato un piccolo segno bianco.
Su questa tacca è riportata una cifra che permette di identificare il tipo di collegamento:
1: Adattatore SCA1 => RS232C 6 segnali
2: Adattatore SCA2 => Anello di corrente
3: Adattatore SCA3 => modem RS232
4: Adattatore SCA4 => RS422 / RS485
5: Adattatore SCA5 => RS232C 2 segnali
6: Adattatore SCA6 =>RS485 Unitelway
Pubblicato per:Schneider Electric Italy
Approfondisci
Range di Prodotto:
Approfondisci
Range di Prodotto: