FAQ tecniche

Fai una domanda

Con VijeoCitect come posso importare variabili dinamiche da M340 o CPU Unity ?

Perché tutto funzioni è obbligatorio istallare OPC Factory Server sulla macchina Scada

Dopo l'installazione dell OFSOPC procedere come segue:

1) aprire OFS Configuration Tool;

2) Creare un nuovo Alias;

3) Assegnare un Nome all'alias;

4) nel campo "Device Address" premere pulsante a destra e selezionare "Unity PLC" e TCP-IP sotto "Direct Connection"

5) Specificare l'indirizzo IP del Dispositivo e confermare con OK.

6) Nella Pagina Principale del OFSConfiguration Tool, salvare la configurazione con il tasto verde e chiudere l'applicazione.

7) dentro il Software Unity aprire il progetto contenente le variabili e navigare dentro "Tool--> Project Settings--> Embedded Data" e selezionare la voce "DataDictionary" 

8)Salvare, compilare nuovamente e scaricarlo nella  CPU

9)Tornare in VJC, aprire "CITECT PROJECT EDITOR" e avviare "Express Wizard" sotto  "Communication"  per impostare un nuovo "IODEVICE"

10)Usare l' IOSERVER esistente o crearne uno nuovo, assegnare un nome all' IOdevice

11)selezionare External I/O Device

12)Selezionare OFSOPC driver

13) nel campo "Address" scrivere il nome dell' "ALIAS" creato precedentemente in  OFS Configuration Tool

14) in seguito, selezionare "Link I/O Device to external tag Database"

15) successivamente,  selezionare il tasto"BROWSE" , selezionare "SCHNEIDER-AUT.OFS" server ed espandere la vista ad albero

16) successivamente,attendere che OPC server sia partito completamente e  selezionare l'alias creato

17) confermare con il tasto OK e continuare con l' "Express Wizard" fino alla fine

18) l'importazione dei tags partirà automaticamente

19) aprire il database delle variabili di Citect e controllare i tags importati
E' stato utile?
Che cosa possiamo fare per migliorare l'informazione?