{}

Cerca nelle Domande frequenti

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Cerca per parola chiave o fai una domanda","searchBtn":"Cerca","error":"Inserisci una parola chiave per la ricerca"}}

Nell'ALtivar 71 è possibile utilizzare un segnale 4-20mA come riferimento di frequenza inversamente proporzionale?

Per utilizzare un segnale 4-20mA come riferimento di frequenza in modo inversamente proporzionale bisogna procedere come segue
Impostare nel menù comando (CtL-)
parametro:
Canale riferimento 1 = AI3 (Fr1=AI3)

Menù ingressi/uscite (I_O-)
Sottomenù configurazione AI3 (AI31-)
Parametri:
valore minimo AI3=20 mA  (CrL3=20)
valore massimo AI3=4 mA  (CrH3=4)

Con questa configurazione se l'inverter riceve 4mA andrà alla grande velocità (HSP) mentre se riceve 20mA andrà alla piccola velocità  (LSP)

Schneider Electric Italy

È stato utile?

Approfondisci
Approfondisci