ATV - coppia costante fino a 87 Hz.
Esempio: un motore 2,2 kW, 50 Hz collegato a Y fornisce una potenza di 3,8 kW a 87 Hz con un collegamento a D (accertarsi delle possibilità di funzionamento in sovravelocità).