Cerca nelle Domande frequenti
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Cerca per parola chiave o fai una domanda","searchBtn":"Cerca","error":"Inserisci una parola chiave per la ricerca"}}
Come posso ovviare al problema delle vibrazione sul configuratore di sicurezza XPSMCM?
Il prodotto ha una resistenza alle vibrazioni da 0.5 a 150HZ (1 g).
Inserire guida Din standard da 35 mm secondo EN / IEC 60715 o piastra metallica se superiore a 2 g.
Inserire guida Din standard da 35 mm secondo EN / IEC 60715 o piastra metallica se superiore a 2 g.
È stato utile?
Approfondisci
Range di Prodotto:
Approfondisci
Range di Prodotto: