Come possiamo aiutarti oggi?

Come prevenire il difetto OLF-Sovraccarico motore del ATV312 ?

Per evitare questo difetto è necessario impostare ITH uguale alla corrente nominale del motore
dal menù SET > ITH = In (corrente nominale del motore)

OLF (Sovraccarico motore) > assorbimento oltre la corrente termica (ITH)

La corrente nominale presa dai dati di targa motore, corrisponde all'immagine termica rilevata dal Drive in %, la % si può monitorare sul parametro THR (Immagine termica motore) sotto il menù SUP (Monitoraggio).

La corrente nominale di targa inserita nel parametro ITH corrisponde al 100% del valore letto su THR.

L'errore OLF(Sovraccarico motore), scatta quando il valore dell'immagine termica sale oltre il 118%.

THR Oltre 118% = OLF

Intervento OLF 118% di THR

Reset difetto OLF 99% di THR

Stato termico del motore. 100% = Stato termico nominale del parametro ITH,

118% = Soglia "OLF" (sovraccarico motore).

Appare l'errore OLF, dovuto al superamento della soglia dello stato termico del motore THR=oltre 118%= OLF