Che fusibili uR per i variatori di velocità ATV61 e ATV71 forte potenza?
I variatori ATV61 e ATV71 forte potenza possono essere forniti sotto forma di quadro completo nella versione “chiavi in mano”.
I riferimenti sono ATVxxEXC2Cyy e ATVxxEXC5yy con :
xx = 61 ( ATV61 ) ou 71 (ATV71)
yy = calibro . DaD90N4 ( 90 kW ) per ATV71 e da C11N4 ( 110 kW ) per ATV61 I variatori sono protetti da fusibili uR di cui forniamo la corrispondenza in fusibili Ferraz.
<Add a table here, but not during the translation work > (See French Web site Please) Consigli di utilizzo dei fusibili uR
I fusibili ultra-rapidi assicurano la protezione dei semiconduttori di potenza per un tempo di intervento molto inferiore a quello dei fusibili aM o gG.
E ' necessario conoscere la I t ² dei semiconduttori di potenza da proteggere e garantire che la I ² t del fusibile UR sia < l² t del semiconduttore.
La scelta dei fusibili del quadro è strettamente legata al tipo di variatore.