Quali sono le cause possibili del guasto SCF di un variatore di velocità della gamma Altivar?
Errore SCF
L'errore SCF viene generato dal variatore in caso di cortocircuito del motore verso terra o tra le fasi.
A causa delle sue caratteristiche e dei potenziali effetti dannosi, questa condizione viene gestita in modo prioritario dal variatore, che interrompe immediatamente l'attivazione dei moduli IGBT di potenza.
Questo tipo di guasto non può essere configurato né resettato, ma solo memorizzato per la segnalazione.
Diagnosi
Le cause possono essere:
- Il collegamento, ovvero il cavo tra variatore e motore
- Il motore stesso (ad esempio vernice isolante fusa o in fase di fusione)
Per verificare l’isolamento verso terra, è necessario utilizzare un megaohmetro:
- in uscita dal variatore (per testare cavo e variatore)
- in uscita dal motore (per testare il motore)
Per verificare un cortocircuito tra le fasi del motore, può essere sufficiente un ohmetro.
Il guasto può anche dipendere dal variatore stesso (alcuni modelli prevedono autotest interni dei moduli IGBT) oppure da uno dei contattori a valle; in quest’ultimo caso, l’errore si manifesta generalmente in modo aleatorio.
Pubblicato per: Schneider Electric Italy