{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Cerca per parola chiave o fai una domanda","searchBtn":"Cerca","error":"Inserisci una parola chiave per la ricerca"}}
{}

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Scegli un altro Paese

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
{"support":{"yesButton":"Sì","noButton":"No","feedback":{"title":"Aiutaci a migliorare"},"submitButton":"Invia","successMessage":"Grazie per il tuo feedback","title":"È stato utile?","feedbackPercentLabel":"di persone che lo hanno trovato utile","captcha":{"error":"Selezionare la casella"}}}
Cerca nelle Domande frequenti

Qual è l'indirizzo IP di default di un controllore programmabile M340?

 I prodotti Schneider dotati di una porta Ethernet hanno un indirizzo IP di default che si riferisce all'indirizzo MAC  (indirizzo produttore, unica al mondo).                                                                                  Per un controllore programmabile M340, il formato dell'indirizzo IP di default è 84.xxx ove:
84 = valore fisso.
xxx = gli ultimi tre campi dell'indirizzo IP di default.
Questi ultimi tre campi si ottengono con la conversione in valori decimali degli ultimi tre byte esadecimali dell'indirizzo MAC                                                                   Esempio:
 
L'indirizzo MAC di un M340 è: 00-00-53 -12-1A-C4.                                                  
La conversione in valori decimali degli ultimi tre byte dell'indirizzo MAC fornisce:                                                         16#12=10#18
16#1A=10#26
16#C4=10#196                                         L'indirizzo IP  di default del controllore M340 sarà quindi 84.18.26.196                                                                           Note:                                                                                                                  Per maggiori informazioni su questo argomento, vedere la Guida in linea di Unity Pro (Derivazione dei parametri IP da un indirizzo MAC).                                          
L'indirizzo MAC è riportato sul modulo.
 
Per ottenere l'indirizzo IP dei i moduli  BMXNOE0110 e BMXNOE0100 procedere nello stesso modo:                           Cliccare qui:
Approfondisci

Non hai trovato quello che cercavi?

Per ricevere supporto tecnico, assistenza per i reclami e altro, rivolgiti al nostro team di assistenza clienti.
Approfondisci