Sfoglia le FAQ

Quali sono i processori Premium PL7 in grado di migrare verso Unity Pro ?

Data di pubblicazione: 06 luglio 2018

 I processori PL7  in grado di migrare a Unity Pro sono i seguenti: il TSXP57203M diventa un TSXP57204M il TSXP57253M diventa un TSXP57254M il TSXP572623M diventa un TSXP572634M il TSXP57303M diventa un TSXP57304M il TSXP57303AM diventa un TSXP57304M il TSXP57353M diventa un TSXP57354M il TSXP57353AM diventa un TSXP57354M il TSXP573623M diventa un TSXP573634M il TSXP573623AM diventa un TSXP573634M Attenzione : La migrazione da  PL7 a Unity Pro viene eseguita mediante aggiornamento software (OS):
Del sistema operativo dell'unità centrale,
Del sistema operativo della porta Ethernet TCP / IP integrata.
Questo aggiornamento viene eseguito utilizzando l'utility OS-Loader fornita con il software Unity Pro.  Vedi anche :

E' stato utile?

Che cosa possiamo fare per migliorare l'informazione?

Non trovi quello che cerchi?

Contatta l'assistenza clienti per ricevere informazioni, supporto tecnico, assistenza per i reclami e altro ancora.