Qual è la tensione massima di uscita ( a valle) di un variatore ATV?
Fatta eccezione per 3 variatori ATV11xUxxF1x, i variatori di frequenza Schneider forniscono una tensione in uscita inferiore o uguale alla tensione di ingresso.
Pertanto, è impossibile ottenere una tensione di 380V a valle di un variatore alimentato da una rete a 230V sia monofase che trifase.
L'eccezione è rappresentata dai 3 variatori seguenti: ATV11HU05F1U 0,18 kW, ATV11HU09F1U 0,37 kW, ATV11HU18F1U 0,75 kW,alimentati da una tensione monofase di 100 ... 120VACe che forniscono ina tensione trifase di 200 ... 240VAC.