Qual è il numero massimo di richieste che possono essere elaborate dal server sincrono dei controllori UnityTSXP57?
Il server sincrono dei controlloriPremium programmabili con Unity è in grado di gestire N richieste perciclo della task master.
N è uguale ala cifra che segue 57 nel riferimento, moltiplicato per 4:
TSXP57 Serie 1, N = 4
TSXP57 Serie 2, n = 8TSXP57 Serie 3, N = 12 TSXP57 serie 4, N = 16 TSXP57 Serie 5, N = 20 TSXP57 Serie 6, N = 24
E ' possibile modificare il valore Ndi default utilizzando la parola sistema% SW90 e diminuirlo fino al valore2, o aumentarlo fino a un valore al massimopari a N +4. Nota:
Il valoreN che è modificabile per i controlloriUnity non può esserlo per i controllori PL7.