{}

Cerca nelle Domande frequenti

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Cerca per parola chiave o fai una domanda","searchBtn":"Cerca","error":"Inserisci una parola chiave per la ricerca"}}

Gli interruttori fotoelettrici possono essere utilizzati all'aperto?

I nostri interruttori fotoelettrici non sono adatti per l'uso esterno o semi esterno.
La ragione per la quale un interruttore fotoelettrico non può essere utilizzato all'esterno non dipende dall'indice di protezione IP del prodotto.

Le gocce d'acqua che si depositano sulla lente provocano la dispersione del fascio con conseguente malfunzionamento del prodotto.
Anche il gelo e il sole possono causare malfunzionamenti.

Se si sceglie il funzionamneto all'aperto occorre privilegiare i sistemi di tipo s barramento, proteggendoli dalla pioggia e dal sole (con coperture, ad esempio, senza disturbare il fascio).
Utilizzare eventualmente una fotocellula sbarramento tipo Excess Gain rif.  XU2M18AP20D con alimentazione continua 24 V (o, eventualmente, laser).
Qualunque sia il tipo di interruttore fotoelettrico utilizzato all'esterno, non possiamo garantire al 100% il suo corretto funzionamento.
Se viene utilizzato questo sistema non installare le fotocellule su strutture deformabili.

È stato utile?

Approfondisci
Approfondisci