PLC TSX Premium: installare un modulo di memoria PCMCIA su una vecchia CPU Premium serie 2 ( TSXP57**2M ), quale scegliere?
Attualmente non sono più disponibili moduli di memoria PCMCIA flash-eprom per le CPU Premium serie 2 ( TSXP57**2M ). I codici TSXMFP064P2 e TSXMFP0128P2 vanno bene per le CPU Premium serie 3 ( TSXP57**3M ) con firmware inferiore alla V5.5. In allegato info tecnico commerciale dell'epoca, "info247" che riporta i dettagli degli ultimi moduli di memoria PCMCIA flash eprom per Premium e che, nell'ultimo paragrafo, riporta proprio la non compatibilità con le CPU Premium serie 1 e 2. Si tenga conto che quanto indicato per i moduli di memoria PCMCIA flash-eprom BLU vale anche per le recenti di colore VERDE che hanno le stesse caratteristiche.
Pubblicato per: Schneider Electric Italy