Sfoglia le FAQ

NetBotz 250 | Perché i registri può mostrare dati imprecisi (prima del firmware v6.4.6)?

Data di pubblicazione: 11 marzo 2020

Problema:
Sul NetBotz 250, le letture di temperatura e umidità possono mostrare letture inesatte nel registro dati, anche se le letture corrette sono mostrate nella schermata di stato.

Linea di prodotto:
NetBotz 250

Ambiente:
NetBotz 250 (precedente alla v6.4.6)

Risoluzione:

Questo era un problema noto che si verifica con il firmware precedente alla v6.4.6. 
A partire dalla versione 6.4.6 del firmware, i valori di temperatura del sensore cablato sono riportati nel registro dati 
(Registri> Dati> Registro, Registri> Dati> Rappresentazione grafica) e temperature rilevate tramite la pagina di stato (Stato> Sensore cablato> Temperatura e umidità) o la configurazione pagina (Configurazione> Dispositivo> Sensore cablato> Temperatura e umidità) riportano ora lo stesso valore se aggiornati allo stesso tempo.

L'ultima versione del firmware è disponibile al link sotto nella sezione Software e firmware:
https://www.apc.com/shop/us/en/products/NetBotz-Rack-Monitor-250/P-NBRK0250

E' stato utile?

Che cosa possiamo fare per migliorare l'informazione?

Non trovi quello che cerchi?

Contatta l'assistenza clienti per ricevere informazioni, supporto tecnico, assistenza per i reclami e altro ancora.